结果:找到"机械设计 工程图 3D模型",相关内容1000条
  • 初入职场的机械工程师到底该学哪个机械设计软件呢?
  • 首先最基本的,手工机械制图是基本功任何的设计都是基于你的思维的创造,软件只是工具,真正主导是你的思维,而手绘制图正式锻炼你思维、空间想象力以及创造力最好的方法。机械设计最重要的是知识和经验,所谓的三维软件什么的都只是工具。你要清楚自己的定位,是机械设计工程师而不是绘图员。在工具选择的角度来讲的话,Solidworks最容易入门,比较适合机械零件设计,钣金的话Proe比较好,模具选UG。CATIA广泛应用于航空、汽车行业,这个软件的曲面功能强大,别的三维一般只做到G1、G2,但CATIA却可轻易做到G3、G4。SOLIDWORKS这个软件常用于机械装备、非标设备、机器人等行业,特点是广泛应用于...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 软件 软件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 14:39:00
  • 螺栓连接设计时,到底要不要再加垫圈?
  • 在机械设备中,我们经常会看到:有些螺栓连接会用到垫圈,有些螺栓连接确没有用垫圈,有些螺栓连接用的是平垫圈,有些用的是弹簧垫圈,有些用的是弹簧垫圈再加平垫圈。那么,我们在做设计时到底要不要用垫圈呢?好纠结啊!你有没有同样纠结过?螺栓连接--无垫圈:螺栓联接--用平垫圈:螺柱联接--弹簧垫圈防松:垫圈到底起到什么作用呢?01平垫圈在螺栓需要经常拆卸的场合,为了保护被连接件的表面不被划伤,一般需要在螺母或螺栓头位置放置平垫圈,这样就可以防止被连接件表面不被划伤了,特别对于采用精密机加工的表面。在一些摩擦系数要求比较精准的连接处,又没有对摩擦系数进行单独的试验要求,比如风电螺栓连接中,一般采购螺栓、...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 螺栓 垫圈 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-10 15:02:00
  • 【专业知识】机械工程师不可不知的基准,到底是什么
  • 基准是干啥的当我们看一个典型的形位公差标注时,一定会注意到后面一溜带字母的框框,这就是该公差的“基准系统”。然而,为啥要有基准呢。请先来回答一个问题:珠穆朗玛峰有多高?对,为什么海拔这么重要,因为他标明了和定义了测量的起始点!海拔也就是从海平面为零点测量,所以在这里海平面就是基准。再问一个问题:测量一个人的身高分几步?这里的平台和标尺都是基准,是为了保证测量的唯一性和准确性所引入的参照,所以我们可以总结出基准的主要作用有两个:提供测量的原点或参照约束被测对象的放置方式了解完基准的作用,我们还需要来区分几个概念:基准(Datum):用于定位或约束零件的理想几何体,如点,直线,平面等。要注意,基...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 基准 形位公差 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-07 10:48:00
  • 风扇罩上的开口造型是随便设计的吗?
  • 电机风扇罩(当然这里也可以拓展到其它转动风叶的罩壳)上开孔的设计如下图所示,可谓五花八门。实际中大家看到的可能种类更多,那罩壳上面的开孔形状、尺寸是可以随便设计的吗?答案肯定是不可以了,其中最为重要的一点就是要满足安全性要求。毕竟它是用来罩住旋转性的物体(扇叶),开孔的大小要能保证人的手指穿过开孔时不能触及到旋转物体。如我们国家的标准GB/T4942.1旋转电机整体结构的防护等级(等效IEC60034-5)就明确规定了风扇防护罩的金属试指试验的要求。风扇罩安装好之后,用如下图所示的金属试指,以不大于10N的力插入开孔,各个位置应能和旋转部件保持安全距离。即便是家用的电风扇,国家也有类似的规定...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 09:59:00
  • 惊喜不断!嘉立创上线了3D图纸在线预览服务,微信也能直接预览3D模型了!
  • 作为工业人,不知道你是否有遇到过这样的窘境:客户微信发来3D图纸急需确认,手机却查看不了;假期或出差在外,为了方便沟通图纸,一直携带笨重的电脑,设计好的图纸分享给领导或客户时,对方无法快速直观的看到文件内容。基于现实需求,解决上述困境。我们快马加鞭,在公众号上针对性的配置了一款为工业人量身打造的微信端看图神器——3D图纸在线预览!3D图预览可以做什么?“3D图预览”是利用嘉立创旗下3D模型在线预览云平台在公众号上配置的一个轻量级3D图纸在线预览服务。您可以通过我们的公众号,直接打开并查看3D图纸,同时支持分享3D图纸给其他人。无需登陆,更无需跳转到其他平台或安装额外软件,只需简单的点击,即可...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 3D 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-23 10:15:00
  • 机械设计中的公差介绍
  • 公差,对于许多非专业人士来说,可能是一个相对陌生的概念。然而,它在工业生产和制造领域中却有着至关重要的地位。公差是指产品或零部件在制造过程中,允许实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的变化范围。合理的公差设计可以确保产品的性能和质量,提高生产效率,降低生产成本。本文将探讨公差的基本概念、影响因素、计算方法和应用场景,以及一个具体的案例分析。一、公差的基本定义公差根据其定义可分为公差范围和公差带宽。公差范围是指实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的最大和最小允许偏差。而公差带宽则是指公差带的宽度,即实际尺寸或特性值在标准尺寸或标准特性的上下限之间的变化范围。此外,公差值是用来表示实际尺...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 公差 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 10:02:00
  • 各类机加工方式所能达到的精度&粗糙度
  • 在日常设计中,关于各类加工方式和不同精度/粗糙度的对应关系,总是不能完全记住。例如一个件要冲压制作,但是不知道能不能达到设计精度。当然,最方便的办法是问供应商,但是问完供应商,也不太清楚供应商是做的精度/粗糙度是超过行业标准还是低于行业标准。所以搜集了资料,加上日常工作经验,整理了下面2个表格,供日常查看。第一个表格是加工方式——尺寸精度的对应表;各类机加工方式所能达到尺寸精度第二个表格是加工方式——粗糙度的对应表各类加工方式所能达到的粗糙度等级这个就没有经济等级,都是可达到的等级。分别列了从Ra0.008-Ra100的表面情况、应用举例和对应的工艺。关注嘉立创CNC公众号,带您了解更多机械...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 产品结构 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 14:14:00
  • 免费提供上万款机械设计图!
  • 嘉立创机械部件商城每天发布各种机械作品,含机械原理、3D设计图等;商城上线后免费提供上万款机械设计图!微信搜索:嘉立创机械部件商城,搜索后有:视频号、公众号订阅号,请关注:公众号订阅号或者微信扫描下述视频号二维码关注即可
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-11 10:32:00
  • 注意了,免费提供上万款机械设计图!!!
  • 嘉立创机械部件商城每天发布各种机械作品,含机械原理、3D设计图等;商城上线后免费提供上万款机械设计图!微信搜索:嘉立创机械部件商城,搜索后有:视频号、公众号订阅号,请关注视频号或者微信扫描下述视频号二维码关注即可
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-09 13:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: